请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025C 您好、Gurus:
正如我知道的、如果我将 ADC 设置为在3.3V 满量程模式下工作、它将使用1.65V 作为基准电压、2.5V 满量程将使用内部2.5V 基准电压。
1.外部3.3V 电源是否会驱动 MCU 影响 ADC 的精度?
2.您能提供 这两个电压基准百分比的准确度吗?
3.如果不能,哪一个更精确,2.5V 或1.65V?