This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280039C:无法从 C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 导入 CCS 工程

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1329982/tmdscncd280039c-unable-to-import-ccs-project-from-c2000ware-digitalpower-sdk

器件型号:TMDSCNCD280039C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、我运行的是 CCS 12.6、并尝试从 SDK 导入其中一个示例工程。

但是、在"Improt CCS Projects"窗口中单击"完成"后、我收到以下错误:


请参阅以下详细信息...
   empty_driverlib_project
      产品 c2000ware_software_package v0.0当前未安装、且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。


我昨天已重新安装 CCS、并确保勾选了 C2000框。 创建新工程时、我还可以在列表中看到器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关此问题的权变措施、请参阅该主题。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000-microcontrollers---internal/f/c2000-microcontrollers---internal-forum/1196767/c2000ware-digitalpower-sdk-sdk-installization-error/4513007

    此致、

    小津野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozino、

    此链接似乎已损坏,我收到"page not found"错误。

    Br

    塞巴斯

    蒂安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    链接在我的末端起作用。 您访问此链接时论坛可能已关闭。 不管怎样、我复制了解决方案并将其添加到下面:

    此问题似乎与 CCS 自动检测到的 C2000Ware 产品缺失有关。 在所需工程的 projectspec 文件中、有一行代码会自动尝试确定机器上是否安装了 C2000Ware pakcage。 我认为客户的计算机上没有安装此软件包、这就是他们看到此错误的原因。

    下面这一行就是问题所在。

    全屏
    1
    products="c2000ware_software_package"

    请让客户从此处的 projectspec 文件中删除此行(安装路径 :C:\ti\c2000\c2000\c2000_srcu_SDK_4_03_01_00\c2000ware\driverlib\f28003x\examples\adc\ccs Ware_Digital)

    这样应该会消除产品相关性、并允许导入和编译工程。  

    我会跟进 C2000Ware 团队的意见和调查。

    此致、

    小津野市