This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1330034/tms320f280039-error-connecting-to-the-target-error--2131-0x0

器件型号:TMS320F280039

各位专家、您好!

硬件使用:

控制器:TMS320F280039

电路板:定制电路板

调试器/编程器:XDS100

问题:

我无法将示例代码上传到我的控制器中、 弹出消息- 连接到目标时出错:
(错误-2131 @ 0x0)。

连接到目标时出错:
(错误-2131 @ 0x0)
无法访问设备寄存器。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。
(仿真软件包9.11.0.00128)

相关信息:

1.测试连接报告


-------- [在 JTAG IR 上执行完整性扫描测试}-->--------

此测试将使用64个32位字的块。
此测试将只应用一次。

使用0xFFFFFFFF 执行测试。
测试1字0:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
测试1字1:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
测试1字2:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
测试1字3:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
测试1字4:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
测试1字5:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
测试1字6:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
测试1字7:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
提供了前8个错误的详细信息。
实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
扫描测试:1、跳过:0、失败:1
使用0x00000000进行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:1
使用0xFE03E0E2进行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:2
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:3
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:4
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:5
其中一些值已损坏- 83.3%。

JTAG IR 完整性扫描测试失败。

-------- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试-------------------------------------------------------

此测试将使用64个32位字的块。
此测试将只应用一次。

使用0xFFFFFFFF 执行测试。
测试1字0:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
测试1字1:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
测试1字2:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
测试1字3:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
测试1字4:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
测试1字5:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
测试1字6:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
测试1字7:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
提供了前8个错误的详细信息。
实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
扫描测试:1、跳过:0、失败:1
使用0x00000000进行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:1
使用0xFE03E0E2进行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:2
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:3
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:4
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:5
其中一些值已损坏- 83.3%。

JTAG DR 完整性扫描测试失败。

[End:Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe_0]

2.目标配置连接属性

 

3. JTAG 连接  

请指导我如何解决此问题。  

谢谢!