This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:无法打开会话并显示在 Texas Instruments XDS2xx USB Debug Probes\C28xx_CPU1中未找到器件

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1327654/tms320f28p659dk-q1-could-not-able-to-open-session-and-showing-no-device-found-in-texas-instruments-xds2xx-usb-debug-probe-c28xx_cpu1

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1

HII  

在 LabVIEW 中执行时、未能在命令提示符下打开会话、并且显示在德州仪器 XDS 200中未找到任何设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在设备管理器中看到了什么?  

    此致、

    本·科利尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好本杰明  

    我可以看到 XDS 200调试器的设备管理器名称、我在下方随附了图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用相同的目标配置文件时、您是否能够将 XDS200与 Code Composer Studio 搭配使用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好本杰明  

    是的、我能够在具有相同目标配置文件的 Code Composer Studio 中使用 XDS 200调试器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我花一两天时间与您联系。  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好本杰明  

    好的、一定要花点时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、但实际上我认为我们不能支持这一点、因为调试探针在使用 TI 软件时工作正常。 您能联系 LabVIEW 支持吗?  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamnin  

    感谢 您的答复

    我将查看 LabVIEW 支持. 如果 TI 有任何可用的 LabVIEW 支持人员、您可以告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想我们很遗憾没有任何具体的 LabVIEW 支持人员。