This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:用于388的 COFF DriverLib

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1330236/tms320f28388d-coff-driverlib-for-the-388

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

               我正在使用 EABI 库运行示例工程 flashapi_ex1_programming。  我需要使用 COFF 库运行项目。  我可以找到 F2838x_C28x_FlashAPI.lib 的 COFF 版本、但无法找到 driverlib.lib 的版本。  我应该在哪里查看?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed 您好、

    您 将需要为此重新编译 driverlib。 为此、请从 C2000Ware_5_01_00_00\driverlib\f2838x\driverlib\ccs 中导入 CCS 工程、并转到"Project Properties"以将输出格式更改为 COFF。 之后、右键单击 driverlib 项目并选择 Rebuild Project。 这将重新构建 COFF 格式的 driverlib、然后工程应该能够结合 driverlib 使用 COFF 格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    感谢您的快速响应。  我还需要将"Processor Options"更改为"fpu32"。  我构建了调试方案。  它与发布版本之间有何区别?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建立了调试风格。  该版本与发行版本之间有何区别?

    我不知道编译器所做的工作有什么确切的变化、但据我所知、在构建调试工程的过程中完成了一些检查/步骤、这些检查/步骤需要花费更多时间、而在编译以进行发布时不会发生。 您是否需要确切的细节、或者这个问题是否出于好奇?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道两者之间是否有任何功能差异-尺寸、性能等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您指的是"Debug"和"Release 构建配置。 老实说、他们可以引用任何内容。 这一切都取决于项目的创建者。

    过去、"调试"是指禁用优化并生成完整调试符号的工程选项。 "发布"通常启用了一些优化、并且可能具有更少的调试符号生成。 但是、这些值是任意的、完全取决于创建该项目的人员想要将其设置为什么。

    要查看与您的项目的确切差异、您需要比较两个配置之间的构建选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。  我可以在优化级别看到两者之间的差异。

    谢谢 Ki、