This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:两个 CPU 和#39;均未运行

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1331096/tms320f28379d-both-cpu-s-not-running

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

将软件加载到两个内核中后、运行两个 CPU、但 CPU2在 ESTOP0处暂停、  

是否有  运行这两个 CPU 的初始化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下您正在运行什么代码吗? 是否在 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_01_00_00\driverlib\f2837xd\examples\dual\led 中运行 Driverlib 示例?