This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2806:在 CLA 上找不到 SPI 或 UART 示例

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2806, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1330146/tms320f2806-cannot-find-spi-or-uart-example-on-cla

器件型号:TMS320F2806
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

大家好、我曾尝试访问 TMS320F2806 CLA 上的 SPI、但它会挂起。 我的问题是、我可以在该器件上访问 CLA 上的 SPI 和 UART 吗? 我是新手、但我没有找到有关访问 CLA 上外设的任何示例。 在 C2000库中、只有一个在 CLA 上进行计算的示例。 请帮我弄清楚如何做到这一点、这是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    遗憾的是、CLA 无法访问  TMS320F2806上的 SPI 或 SCI (UART)模块。 要 检查 它可以访问哪些外设、您可以在  3.1功能框图   F2806x 数据表的 TIDA-01547部分。 我不相信我们的任何器件都能让 CLA 访问 SCI 模块、但一些较新的器件(如 F28004x、F2837xD 等)确实可以为 CLA SPI 访问。 一些较新的器件示例还包含通过 CLA 连接外设(如 EPWM 和 ADC)的示例代码、这可能有助于查看。 这些示例  在 C2000Ware 的[C2000Ware 安装]\driverlib\f28p65x\examples\C28x\cla 文件夹中找到。

    此致、

    德拉尼