This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:模拟子系统内部的 ADC 和 CMPSS 内部连接

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1330439/tms320f280025c-adc-and-cmpss-internal-connection-inside-analog-subsystem

器件型号:TMS320F280025C

您好、Gurus:

如 F280025C TRM p.1474所示、模拟子系统方框图中、GX_ADCA 和 CPMSSx 输入多路复用器上有一个点。

这两个模块、ADC 和 CPMSS 可以同时和在同一个引脚上工作吗?

例如、我使用 A6测量电压、并在电压比较应用中设置 CMPSS1 HP?

此 设置是否会导致任何 ADC 性能问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!

     可以在同一引脚上同时使用 ADC 和 CMPSS 输入功能。 CMPSS 输入为高阻抗、因此对 ADC 精度的影响可以忽略不计。

    此致、
    伊袋