主题中讨论的其他器件:C2000WARE
大家好、
客户使用28379D 的 CMPSS 解码差分正弦/余弦信号(例如:SIN+至 CMPINxP、正弦至 CMPINxN)。
但当低频输入信号过零时、客户的 CMPSS 输出信号存在干扰问题。
向 CMPSS 添加4个迟滞(3伏/ 2^12 * 48 = 35mV)仍然不能改善干扰问题。
我们想知道是否有其他解决方案可以避免干扰、或什么原因可能导致干扰。



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户使用28379D 的 CMPSS 解码差分正弦/余弦信号(例如:SIN+至 CMPINxP、正弦至 CMPINxN)。
但当低频输入信号过零时、客户的 CMPSS 输出信号存在干扰问题。
向 CMPSS 添加4个迟滞(3伏/ 2^12 * 48 = 35mV)仍然不能改善干扰问题。
我们想知道是否有其他解决方案可以避免干扰、或什么原因可能导致干扰。



尊敬的 Ben:
下面是关于我们实验的一个简单方案。
我们使用放大器来调节编码器差分信号 Sin+/Sin-的电压。
然后、CMPIN+连接 Analog_Sin、Analog_Sin 连接 CMPINxN。
CMPSS 的数字滤波器、
我们之所以不使用它、是因为我们不知道如何设计数字滤波器参数、除了反复试错。
如果您对数字滤波器有一些设计经验、
请告诉我、它们可能会对我们有所帮助。
您好!
对于数字滤波器、我没有任何建议、只能说我们在 C2000WARE 中有一个 cmpss_ex2_digital_filter 示例。 您的用例对时间的敏感性如何? 可能会使您无法使用数字滤波器。
我还对您的放大器的输出很好奇、您的放大器的输出和比较器之间是否有滤波器?
我还无法理解下面的图片。 在我看来、CMPSS 输出应该更快地变为低电平。

您还能分享一张 CMPSS 上升沿的示波器屏幕截图吗?
此致、
本·科利尔