This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:IDDK v2.2.1是否与 TMDSCNCD28388D F28388D 评估板兼容?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, TMDSCNCD28388D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1330761/tmdxiddk379d-is-the-iddk-v2-2-1-compatible-with-the-tmdscncd28388d-f28388d-evaluation-board

器件型号:TMDXIDDK379D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28388D、、 C2000WARE

您好!

在我们的设计中、我们已从使用 F28379D 微控制器过渡到使用 F28388D 微控制器。 我想询问我们之前使用的现有 Design Drive 开发套件是否仍然与 F28388D 微控制器的新评估板兼容。

如果可能、 在将开发套件与新的评估板搭配使用时、您还能否告知我是否需要考虑其他事项?

感谢您的帮助。

此致、  

维尔科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wilko:

    是- TMDXIDDK379D 套件 也与 TMDSCNCD28388D 控制卡兼容。 您也可以参考最新的 MotorControlSDK"...\ti\c2000\C2000 Ware_Motor SDK_5_01_00\solutions\tmdxiddk379d\f2838x"中的相同示例  

    苏米特