This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:频繁禁用/启用 CMPSS 时钟有风险吗?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1329587/tms320f280049-is-there-any-risk-in-frequently-disabling-enabling-the-cmpss-clock

器件型号:TMS320F280049

尊敬的 Champs:

经常禁用/启用 CMPSS 时钟是否存在风险?  从禁用到启用至少需要60ms、从启用到禁用至少需要10ms。 请参考下图:

谢谢!

 

此致、

朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我花一两天时间与您联系。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia:  

    不存在与此相关的风险、请仅注意 TRM 中的注释:

    此致、

    本·科利尔