This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:有关 TMS320F28377的问题

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1330708/tms320f28377d-question-about-tms320f28377

器件型号:TMS320F28377D

您好:

关于客户的电源滤波器项目、如果有任何问题、请帮助查看、谢谢!

客户端一直在使用6.1.0版本的编译器、但现在需要使用带有 CLA 后缀的28377、这会导致编译错误;

1.客户使用 DSP 时、一般只能使用6.1.0版编译器、其它编译器不能正常工作;

2.如果不使用 CLA,可以在版本6.1.0中编译28377。 然而、在后台使用 CLA 编译28377可能会导致编译问题

3.除了版本6.1.0、所有其他版本都可以用 CLA 编译28377、但存在一些波形问题;

4. 28335和28346程序是相同的,也就是说,如果你改变编译器, 6.1.0波形是可以的,但如果你改变它到另一个编译器波形,有一个问题;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户端一直在使用版本6.1.0的编译器,但现在他们需要使用带有 CLA 后缀的28377,这会导致编译错误;

    你是否使用--cla_support=cla0编译器标志启用 CLA 支持?

    我也建议使用最新的编译器。 6.x 相当旧、此后将有许多更新和改进。

    https://www.ti.com/tool/C2000-CGT