This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:EPWMCLK = 200MHz

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CLOCKTREETOOL, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1330173/tms320f28p650dk-epwmclk-200mhz

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:SysConfigCLOCKTREETOOLC2000WARE

您好!

 我在"ePWM_ex2_updown_alk" 示例的 SysConfig 中将 EWMCLKDIV 更改为1、使 EPWMCLK = 200MHz、但这并未更改 PWM 频率。 是否在 driverlib 中 EPWMCLK 被固定为100MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ari:

    您的意思是在时钟树工具中? 您能否分享更改的屏幕截图?

    此外,如果您在 clocktreetool 中更改了它,您是否启用了设备支持?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prarthan,您好!

    实际上、必须启用对时钟树工具的更改的器件支持才能生效。 启用"器件支持"会生成一些编译错误、因此我必须"从编译中排除"器件文件夹。

    但它们应该改进 SysConfig、以便它不允许在不启用"器件支持"的情况下编辑时钟树工具。 使用 SysConfig 的 C2000ware 示例代码默认情况下应已启用器件支持、因此您不必发现是否需要从原始工程中排除 device.c 和 device.h。

    理想情况下、德州仪器将启动 SysConfig 应用程序、等同于 ST 的 STM32CubeMX、该应用程序会在其中生成整个可移植项目。 包括开发中、库、驱动器等。

    谢谢。

     阿里