This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:使用 SysConfig 工具选择 CLB 输出

Guru**** 2932400 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1331289/tms320f280039c-clb-output-selection-using-sysconfig-tool

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我在 SysConfig 工具中找不到设置 CLB_OUT_EN 寄存器的位置。 我想将 CLB 输出直接发送到 ECAP、而不需要使用 GPIO 作为中间人。 TRM 建议、使用 来自 CLB 输出 LUT6/7的复制输出 CLB1_Output14/15可以实现这一点、但  需要适当设置 CLB_OUT_EN 寄存器。 我可以手动设置此寄存器、但希望将我的 CLB 包含到 SysConfig 工具中。 但是、我在工具中找不到此寄存器设置。 我找到了 CLB Output14/15的 ECAP 输入设置。 ECAP 设置是否自动生成必要的 CLB_OUT_EN 寄存器代码?  

谢谢
杰森


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、您好!

    在 CLB 模块中选择覆盖输出时、会自动配置 CLB_OUT_EN 寄存器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、谢谢!