This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK:电机应用

Guru**** 1139930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1331242/c2000ware-motorcontrol-sdk-motor-application

器件型号:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

团队成员您好

我使用霍尔48V PMSM 电机反馈。 使用电机控制器 SDK 软件。

在 user.h 文件中、我们设置了电机参数值、它不会反映在表达式窗口中。

 手动、我必须在表达式窗口上进行更新。

请查看随附的文档。

此致、

Premkumar. T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只能 在表达式窗口中查看变量。 这话什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming:

    在表达式窗口上、未根据代码显示值。
    Line_Ohm、
    Rs_Ohm、
    motorSetVars_M1.Ls_d_H、
    motorSetVars_M1.Ls_q_H。

    此致、
    Premkumar. T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用 FAST 估算器会发生什么情况? 您在示例项目中所做的任何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FAST 估算器、它正在工作。 表示 未反映在表达式窗口中的电机参数值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 它仅针对使用 FAST 估算器进行了更新。 您可以检查在 userParams_M1对象中是否正确设置了参数。