This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:用于峰值电流模式控制的 CLA 用法

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1331874/tms320f280049c-cla-usage-for-peak-current-mode-control

器件型号:TMS320F280049C

您好!

我想对图腾柱 PFC 执行峰值电流模式控制。 有必要使用 CLA 预测输入电流值。 我想在触发区时刻为 CLA 任务生成中断。 我是否可以使用 EPWM2_TZ 和 EPWM3_TZ 来生成 CLA。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EPWMx_TZ 事件不可用作 CLA 触发源(请参阅器件 TRM 获取 CLA 触发源的完整列表。

    不过、你可以配置 C28触发跳闸事件中断并生成一个下载到 CLA 的软件启动器。

    此致、

    维纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否 有 一个从 CPU 到 CLA 的软件触发的简单示例 ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    driverlib 示例 cla_ex1和 ex2使用 SW trugger 来执行 CLA 任务。

    您可以使用函数 CLA_forceTasks 来强制执行 CLA 上的任务

    请求、

    维纳