This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:如何配置 DCAN 以使用多个邮箱来接收消息?

Guru**** 2748245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1331753/tms320f280025-how-to-configure-dcan-to-use-multiple-mailboxes-to-receive-messages

器件型号:TMS320F280025

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

如前所述、由于 CAN 通信可能处于繁忙状态、本设计使用邮箱1-8发送消息、邮箱9-16接收消息。

接收邮箱9-16设置为接收所有消息。 使用 CAN 工具软件一次发送5条消息。 由于邮箱编号越小优先级越高、预计消息应按顺序接收并保存到邮箱9~13。

实际测量结果发现、只有邮箱9接收到消息的第一个帧、其余四个帧没有被其他邮箱接收、而是被丢弃。

我想问一下、这会怎么样?  应该如何配置它?  请帮助回复,谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    您是否可以从客户那里获得有关邮箱9-16是如何设置的信息、以及邮箱是否被配置为使用筛选向我发送筛选和掩码设置信息?  邮箱9-16是否设置为允许接收不同的消息 ID?

    在 CAN 工具方面、全部5条消息是使用相同还是不同的消息 ID 发送的?

    此致、

    约瑟夫