This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:芯片勘误表中的"SD 调制器时钟和 quot;

Guru**** 2546030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1330993/tms320f28388d-what-is-sd-modulator-clock-in-silicon-errata

器件型号:TMS320F28388D

您好、

您能告诉我们 芯片勘误表中 SD 调制器时钟的定义是什么吗?

是 SYSCLK 吗?

还是 SD-C1/2/3/4?

sprz458f.pdf

TMS320F2838x 实时 MCU 器件勘误表
器件修订版本 A、0

此致、

秀彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidehiko,

    我真的很抱歉需要推迟,但我明天会尝试回到你的身边。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hidehiko:

    这与  SD-C1/2/3/4有关。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hadi、您好!

    感谢您的支持。

    我了解  SD 调制器时钟的确切含义。

    此致、

    秀彦