This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCKH52C1:无法通过集线站与 F28M35H52C1 controlCARD 通信

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCKH52C1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1329174/tmdsdockh52c1-cannot-communicate-with-f28m35h52c1-controlcard-via-docking-station

器件型号:TMDSDOCKH52C1

您好、TI 社区:

这就是 在 Windows 环境中使用 TMDSDOCKH52C1。  

工作原理:

  1. 在 J2 (USB)供电后、PC 通过 J20 (ISO JTAG)与 F28M35H52C1 controlCARD 进行通信。
  2. 设备管理器中按原样显示了 XDS100v2。
  3. 通过 CCS 中的"正常目标配置"测试验证正确的通信。

做什么 处理问题:

  1. PC 无法 通过  MCU 上的 DIMM-100与 F28M35H52C1 controlCARD 通信 扩展坞 USB-EMU [R3]。
    1.  F28M35H52C1 controlCARD 的 R40-R46 已经 要考虑的因素。
    2. 已尝试在集线站上使用 SW1并在 controlCARD 上使用和不使用 J2 (USB)的电源应用。
  2. 设备管理器中按原样显示了 XDS100v2。
  3. 正确通信失败在 CCS 中的目标配置测试。

使用不同的集线站无效、并且集线站的 J2接头与  controlCARD 上的 F28M35H52C1引脚之间的连续性测试良好。

是否有其他一些设置需要考虑或以某种方式隔离 controlCARD 的 U15?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    smaal 您好!

    请检查 controlCARD 是否从集线站获得电源。 您应该能够看到 LD1亮起。 请注意、从扩展坞供电时、不应连接 J2 USB。

    我还想知道 controlCARD 上嵌入的 XDS 是否产生干扰。 即使未使用隔离器、隔离器件 (U19、U20和 U40)仍在驱动 JTAG 引脚。 您可以尝试:

    TRST:SW3引脚开路1/4

    TCK:移除 R50

    TDI:移除 R48

    TDO:无变化

    EMU0:断开 J21

    EMU1:移除 R53

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Gus,这没有解决问题,但我找到了一个不同的方式,使它工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源小知识 如果您不介意、请在此处说明分辨率。 它可能会在未来帮助其他人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈洛·古斯。 解决方法是完全忽略过时的 TI 文档、这些文档给我们带来昂贵的研究时间。 我们已对卡1 pro1进行故障诊断。 我们得出的结论是电路板很差、如果存在扩展坞、则整个设计都会出现问题。