This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TMS320F280025驱动 PFC

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1331710/tms320f280025c-tms320f280025-drives-pfc

器件型号:TMS320F280025C

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

我想向280025C 寻求有关开发服务器电源的建议。 目前的情况是、仅交流电源没有问题、在 PFC 模式下工作时输出正常。 然而、当使用直流电源时、工作输出为直流电源、并且未实现升压。

我想问:

1服务器电源必须与交流和直流输入电源兼容,切换电源时必须迅速响应。 如何实现?

 2.有没有相关的参考资料显示服务器电源与交流和直流电源兼容的情况?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于交流输入、它用作 PFC 输入级。 它对输入电压进行升压以生成更高的直流母线电压并对输入电流进行整形。 这是平均电流模式控制(ACMC)交流/直流升压。

    但对于直流输入、将会保持不变、只是输入电流控制可能会降低、其工作方式与电压模式控制直流/直流升压类似。 您还可以保持 ACMC 直流/直流升压、唯一的区别是输入电流是直流电流、而不是正弦电流。

    我不知道有任何这样的参考资料。 请查看 C2000 DP SDK 参考设计。 有多种 PFC 设计。 其中一种器件可能具有该选项、用于交流输入或直流输入