This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:闪存组扇区

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1331446/tms320f28379d-flash-bank-sectors

器件型号:TMS320F28379D
大家好、我在了解闪存银行和部门组织方面遇到了困难。 帮助我澄清以下问题。 谢谢你。
1.最大数量是多少 多少位?
 2.I 在 Types.h 中发现、数据表中有7个闪存存储体和64个扇区、但我们提到 CPU1有组0和 CPU2有组1、因此每个大小为256KW 的闪存存储体只有2个。 如下所示、数据表中提到了14个扇区。 您能解释一下 types.h 中定义的额外组和扇区吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闪存将一次读取128位(4个32位字、32位是每个 C28x CPU 指令提取的获取大小)

    组和扇区的数据表都是正确的。  Type.h 枚举反映了此闪存技术支持的最大组/扇区、但给定器件上可能不会使用所有组/扇区。

    此致!
    马修