请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 大家好、我在了解闪存银行和部门组织方面遇到了困难。 帮助我澄清以下问题。 谢谢你。
1.最大数量是多少 多少位?



2.I 在 Types.h 中发现、数据表中有7个闪存存储体和64个扇区、但我们提到 CPU1有组0和 CPU2有组1、因此每个大小为256KW 的闪存存储体只有2个。 如下所示、数据表中提到了14个扇区。 您能解释一下 types.h 中定义的额外组和扇区吗?