This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:如何将 SysConfig GUI 添加到我为该芯片编码的项目中

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28384D, SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1332106/tms320f28384d-how-can-i-add-sysconfig-gui-to-a-project-i-am-coding-for-this-chip

器件型号:TMS320F28384D
主题中讨论的其他器件: SysConfigC2000WARE

你好。  

我最近嵌入了自己的 TMS320F28384D 芯片、为自己定制测试板。 我能够使用 XDS110 JTAG prob 正确启动电路板并使其正常运行、我可以将代码闪存到 RAM、并将其刷写到芯片上的 ROM、然后我通过制作一个简单的 LED 闪烁程序对此进行了测试。  

但是、由于这不是 luanchpad 或控制卡、因此我无法找到我正在使用的芯片的示例空项目、该项目已经有 SysConfig 在处理该项目。 因此、我尝试通过向工程添加一个新文件并将其命名为"test_project.syscfg"来添加它。 这样就成功地提取了一个 sysconig 文件、并提示我将其添加到项目链接器中、我点击了"yes"进行操作。

然后、我选择了正确的封装和引脚封装以及全部、然后点击"保存"。 现在、当我尝试构建项目时、它不再构建。 相反、我得到以下错误:

subdir_rules.mk:23:目标"Build-1632660079"的配方失败
缺少参数:--board 或- device 必须指定
gmake:***[BUILD-1632660079]错误1
gmake:由于错误、未重制目标"all"。

此外、当我点击工程中的 SysConfig、然后点击返回到工程中时、我会收到以下错误:  

请帮助我知道这里发生了什么。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Silas 您好!

    Unknown 说:
    但是、由于这不是支架或控制卡、我找不到一个我正在使用的芯片的空示例项目、因为 SysConfig 已经在该项目上工作了。

    我被您的问题弄糊涂了、F2838xD 的 C2000Ware 示例不仅限于 LaunchPAD 或 controlCARD (尽管它们使开箱即用体验非常简单); 只要您可以连接到器件、就应该能够加载/运行这些示例、无论器件是 EVM 还是独立单元。 如果由于某种原因仍无法使用这些示例、您可以参阅以下常见问题解答、了解如何将 SysConfig 支持添加到具有现有 driverlib 支持的工程:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1083614/faq-how-do-i-add-c2000-sysconfig-one-click-library-support-to-any-driverlib-sysconfig-based-project

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Omer。

    很抱歉让你困惑。 我找不到 SysConfig 文件已设置的 C2000 C2838x 示例、也不知道如何使用 SysConfig 为该芯片系列创建新项目、因为我找不到他已在 C2000 ware 中设置的示例。  

    如果有 C2838x 系列已准备好 SysConfig 的示例、请向我指出。 我有一块包含 TMS320F28384D 的定制电路板、并且需要能够使用 SysConfig GUI 来与定制电路板的软件配合使用。  

    期待您的答复。  

    谢谢。

    -西拉斯·佩里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Silas 您好!

    请查看以下目录: C2000Ware_5_01_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x。

    所有 C2000器件都有示例以及类似的文件路径、F2838x 应在其示例中实现 SysConfig。