This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们所处的环境中、我们有一些项目是使用当时最新的编译器构建的。 我们还有一些使用最新编译器开发的新项目。 是否可以下载并在 CCS 中提供多个版本的工具?
谢谢!
据
Ed 您好、
[quote userid="366241" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1331403/tms320f28379d-using-multiple-compiler-versions 是否可以下载并在 CCS 中提供多个版本的工具?是的、应该可以拥有该工具的多个版本。 您只需确保在"项目属性"中为您的项目选择正确的版本即可。
太棒了! 我认为我已在 TI 的网站(https://www.ti.com/tool/download/C2000-CGT/18.12.5.LTS)上找到了安装程序。 当我尝试安装它时、默认位置是我的用户目录中的下载文件夹。 我认为它应该在 C:\ti\下的 ti 文件夹中 \ccs\tools\compiler。 我应该从这里创建 ti-CGT-C2000-xx.yy.LTS zz 文件夹并将其安装在其中? 是否有任何安装说明? 是否有办法安装它、以便我们使用的任何 CCS 版本(我们使用多个版本)都可以使用它? 对不起这么多问题…
谢谢!
据
Ed 您好、
我认为它应该在 C:\ti\下的 ti 文件夹中 \ccs\tools\compiler。 应该从这里创建 ti-CGT-C2000-xx.yy.LTS zz 文件夹并将其安装在该文件夹中?
是的、是这样。 您还需要转到"窗口">"首选项">"产品"以确保显示正确的编译器版本。 这就是您验证是否已正确安装的方式。
是否有办法安装它,以便我们使用的任何 CCS 版本都可以使用(我们使用多个版本)?
不幸的是,我不相信有办法做到这一点; 安装 CCS 时、它会安装在以版本号命名的目录中(即 CCS v12.5具有 ccs1250或类似的目录)、因此无法为 任何其他 CCS 编译器创建通用 CCS 目录以供安装。
您好、Omer:
我仍然看不到它。 这是我看到的。
这是存储所有内容的文件夹。
谢谢!
据
尊敬的 Ed:
您是否尝试过选择"Refresh"按钮和/或重新启动 CCS? 如果您检查所创建的编译器文件夹的内容、您会看到以下内容吗?
我使用的是 CCS 版本12.6、但这不会影响 安装不同编译器的能力。
您好、Omer:
可以。 我删除了工作区以使其更简洁、然后再次启动 CCS。 新文件夹的内容如下所示:
谢谢!
据
当我尝试安装它时,默认位置是我的用户目录中的下载文件夹。 我认为它应该在 C:\ti\下的 ti 文件夹中 \ccs\tools\compiler。 应该从这里创建 ti-CGT-C2000-xx.yy.LTS zz 文件夹并将其安装在该文件夹中?
从技术上讲、您可以将其安装在任何位置。 但我建议安装在 C:\ti 中。 所有 CCS 版本/安装通常都会搜索其中的新产品和编译器。
然而:
我仍然看不到它。 这是我看到的。
这是存储所有内容的文件夹。
谢谢!
[/报价]上述操作应该起作用。 在我按下"Refresh"按钮后对我有效
我不确定最终会出现什么问题。 是否可以在 C:\ti 中重新安装?
谢谢
小
我想 CCS 正在存储它所知道的其他地方的编译器列表,并且当您要求它这样做时只查找更多的编译器吗?
可以。 如果选中了该复选框、则每次启动 CCS 时都会搜索"Tool discovery paths"。 如果您已将其禁用、则需要手动按下"Refresh"按钮以触发扫描。
需要注意的一点是、如果您使用 Resource Explorer 或 CCS 更新程序来安装编译器。 CCS 通常会在安装后执行自动刷新。
CCS Resource Explorer 可用于浏览并安装软件包。 这包括编译器。 但并非所有编译器都可通过 Resource Explorer 获取(我不认为 C2000中的任何一个都可以获取)。
您还可以通过 CCS 更新工具安装编译器:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJRfIGmBSkp9naUDysxAFg__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST
谢谢
小
谢谢你这么多 Ki。 我已经探讨过这两者。 他们似乎比我使用的方法更容易一些。
再次感谢、
据