This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:CAN 总线监控器

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1332838/tms320f28377d-can-bus-monitor

器件型号:TMS320F28377D

尊敬的专家:

为什么它无法始终与实际寻址匹配?  

是否有办法监控 C2000上 CAN 的地址/数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

               TRM 的措辞有点误导。 对于其它外设、在存储器窗口中、寄存器以线性方式显示、没有任何重复或"跳跃"。 换句话说、寄存器按照 TRM 中描述的相同顺序显示。 然而、对于 DCAN、由于总线桥接、寄存器不是以线性方式"整齐地"显示。 它们的显示方式将根据视图模式是32位、16位还是8位而变化。 如果用户不知道这一点、他们在查看寄存器空间时可能会感到困惑。 因此 TRM 中进行了解释。