尊敬的专家:
我想在从 CLA 运行一个非法指令时测试一个 NMI 机制。
我尝试在设置了适当的 NMI 非法指令 ISR 和矢量之后、通过使用未经授权的操作码来修改 CLA 的 RAM 代码、从而从 CLA 运行一个非法指令。 CLA 将非法指令作为 NOP 指令运行、并且不会产生非法指令 NMI。 这个机制在 CPU 一侧运转良好、但是不幸的是在 CLA 一侧运转不良。
你有任何提示或建议来实现这一点吗?
我目前已经使用 TMS320F28375S DSP 和 CCS 8.3对此进行了测试。
感谢您的帮助
S·邦诺特