This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:用于放大信号的位置管理器问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-POSMGR, TIDM-02009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1331235/tms320f28379s-problem-with-position-manager-for-amplifying-a-signal

器件型号:TMS320F28379S
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-POSMGRTIDM-02009

您好!  

我将使用 TI 的位置管理器、并使用 ExIn 放大用于旋转变压器的正弦信号、但我在输出上看不到任何 ExOut 引脚。 我分配了示波器从 DSP 传递到位置管理器(DAC B (引脚70))的信号的相关图片、此外我连接到 J16的15V 电源电压。
我不知道问题在哪里,我没有从 ExOut 收到任何信号。


此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是位置管理器 Booster Pack 吗? 我认为我们使用此板的唯一解决方案是使用绝对编码器接口。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


     BOOSTXL-POSMGR 的这部分功能是什么? 我附上了原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它旨在与旋转变压器配合使用。 但是、它尚未经过测试。 目前仅支持绝对编码器。

    您可以在 TIDM-02009设计指南和原理图中找到用于分解器数字转换的模拟前端。