This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TIDM-1000

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1327251/tms320f28379d-tidm-1000

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:SFRA

您好!

您能解释一下针对2.5kw 的 PFC Vienna 拓扑来调节 PI 控制环路
e2e.ti.com/.../TIDUCJ0G.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasad、

    请参阅介绍了如何使用 C2000的 SFRA 工具和 compennator 设计器进行调整的设计指南。 在此 KP 中、KI 根据 SFRA 工具中观察到的波特图进行设置、并在软件中相应地设置这些参数。  

    以下是 SFRA 的资源: SFRA Guide_SPRUHZ5A

    由于双工、我将回复您的旧线程并关闭该线程。

    谢谢。此致、

    乌坦姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
     

    这里我有补偿设计器工具和 SFRA 工具、但他们提到了 PID、但我希望我的系统在 PI 控制系统上运行  
    您能帮我解决这个问题吗?

    谢谢。此致、

    Leelaprasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leelaprasad、

    我们在补偿器设计器工具中提供了串联 PI 和并联 PI 控制器。 您可以根据系统需求实施。  

    谢谢。此致、

    乌坦姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasad、  

    由于不活动而关闭此主题帖、请为 future 查询创建另一个主题帖。  

    Br、

    乌坦姆