This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:TMS320F280049C

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1328822/tms320f280049c-tms320f280049c

器件型号:TMS320F280049C

我   从 Resource Explorer 导入 TIDM-02008-1007和 TIDM-1000-Three Phase PFC:Vienna Rectifier。 无法成功生成项目。 SDK 版本3.2.0.00或5.1.0.00在我的计算机中有相同的问题。 CCS 版本为 版本:12.1.0.00007。 错误消息为附件。 请帮助解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wen  

    安装不当。 您能否重新安装 CCS_12.5 和 C2000wareSDK5.01

    此外、我建议更新到最新版本的 CCS、并重新检查此内容

    此致、

    乌坦姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wen  

    由于不活动而关闭此主题帖、请为 future 查询创建另一个主题帖。  

    Br、

    乌坦姆