This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28378D:CCS 更新时出现 CIO 错误消息

Guru**** 2930030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1333697/tms320f28378d-cio-error-message-when-the-ccs-is-updated

器件型号:TMS320F28378D

这个问题现在出现在 CCS 12.6.0版中、解决了这个问题、但是我们仍然在继续。  

你知道吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="597516" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1333697/tms320f28378d-cio-error-message-when-the-ccs-is-updated 现在问题已经在 CCS 12.6.0版中解决了,但问题仍然在我们身上发生。  [/报价]

    请注意、"修复"只是改进了错误消息、提供了更多详细信息。 错误不应是:

    未识别地址(0xA000)处 CIO 缓冲器中的无效 CIO 命令(255)。 请在运行时禁用中断。

    请注意消息的最后一部分关于禁用中断。

    谢谢