This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:安全启动示例代码

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1333308/tms320f2800157-secure-boot-example-code

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

亲爱的香榭丽舍大街,

   客户询问 F280015x/F280013x 是否有任何安全启动示例。 我只能在 F2838x 上找到应用手册"C2000器件上的安全启动"、但似乎客户需要自行从 F2838x 迁移。

https://www.ti.com/lit/an/spract3/spract3.pdf

由于该客户只有 Piccolo 器件方面的经验、因此他们需要付出很大的努力才能从 F2838x 迁移到 F280015x。   

Question:

1.我们是否有计划在 C2000ware 中支持 F280013x/F280015x 安全启动演示代码?

2.是否有指南可以这样做?

此致

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre、

    我们没有 F280013x/F280015x 安全启动的演示代码、但是、如果您使用 SysConfig DCSM 模块遵循 F2838x 应用手册、则可以轻松确定需要在 GPREGx 中编程的正确字段。 除了需要在这些字段中编程的值之外、在 F280013x/F280015x 中启用安全启动的过程应与 F2838x 非常相似。 我可以回答您在尝试在 F280013x/F280015x 上启用安全引导时遇到的任何具体问题或遇到的阻止。

    谢谢!

    卢克