This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:通过闪存进行 CM 引导时无法正常工作。

Guru**** 2800705 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1332544/tms320f28388d-cm-boot-from-flash-not-working-as-expected

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我有一个使用 CPU1和 CM 的应用程序。在 Code Composer Studio 中调试两个内核时(在这种情况下、CPU1不负责引导 CM)、CM 上的代码按预期运行。 (首先运行 CPU1、然后启动 CM)。

但是、一旦我从闪存运行并且 CPU1将 CM 从复位状态释放、CM 就会在硬故障中结束。

由于在调试模式下启动时代码正常工作、我感觉引导 ROM 与它相关。 能否在 Code Composer Studio 中单步执行启动 ROM 代码、以了解正在发生什么情况? 或者是否有任何建议来了解具体发生了什么情况?