This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-HV-1PH-DCAC:代码:用于平衡的电感修改

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-SOLAR-ONEPHINV, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1330821/tidm-hv-1ph-dcac-code-inductance-modification-for-balancing

器件型号:TIDM-HV-1PH-DCAC
主题中讨论的其他器件:TIDM-SOLAR-ONEPHINVcontrolSUITE

尊敬的:

在我们的开发中、我们不能使用单个电感器进行开关、因此我们必须在低频桥上添加第二个电感器。  

  1. 与具有2个电感器的 TIDM-SOLAR-ONEPHINV 相比、您能提供一些有关此演示板中单电感器选择的信息吗?
  2. 添加第二个电感器是否意味着在软件中进行任何更改?  
  3. 旧的 TIDM-SOLAR-ONEPHINV 演示板的软件是否存在可供我们咨询的地方?

感谢您的回答

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex

    1、2。  我建议阅读有关电感器设计的用户指南。 根据电感值、控制器参数可能必须返回。

    3、我不知道。 请下载旧版本的数字电源 SDK、以查看 其中是否存在 TIDM-SOLAR-ONEPHINV 固件。

    谢谢

    阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这对将来的其他用户有帮助:
    演示板 TIDM-SOLAR-ONEPHINV 已过时、Texas 没有有关它的更多信息支持。
    但是、如果您仍有我们的"controlSUITE"工具、TIDM-SOLAR-ONEPHINV 设计软件仍可使用(请参见下面的屏幕截图)。

    谢谢