This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:将 MCAN 用作经典 CAN 或 DCAN 的示例代码

Guru**** 2530870 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1333202/tms320f280039c-example-code-to-use-mcan-as-classic-can-or-dcan

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

我支持我的客户使用 F280039 CAN 工作。 他们的终端应用需要2个 CAN、他们希望将 MCAN 用作经典 DCAN、因为他们对它非常熟悉。

我注意到我们 在 C2000Ware 中提供了一个示例 mcan_EX7_classic_transmit、   我们能否提供与传输示例类似的"接收"示例? 谢谢!

此致、

布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="320510" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1333202/tms320f280039c-example-code-to-use-mcan-as-classic-can-or-dcan 他们希望将 MCAN 用作经典 DCAN

    你可能想说" MCAN 作为经典 CAN "、不是"经典 DCAN"。 我想非常清楚地说明这种区分。 MCAN 支持经典 CAN、但无法仿真 DCAN。

    [quote userid="320510" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1333202/tms320f280039c-example-code-to-use-mcan-as-classic-can-or-dcan 能否 提供类似于传输示例的"接收"示例? [/报价]

    我们目前没有此类示例、但我可以请求将此类示例添加到 C2000ware。 在此期间、客户可以参考 www.ti.com/lit/SPRAD59 、它清楚地说明了 MCAN 和 DCAN 的传输/接收处理方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:  

    您也可以利用"mcan_ex4_receive"来接收传统 CAN 帧。 该示例开箱即用、配置为接收 ID 为0x4、位速率为500kbps 的标准帧。  

    谢谢。