This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:如何对 F28069微控制器使用第三方 FatFs 代码?

Guru**** 2751915 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1331074/tms320f28069-how-to-use-third-party-fatfs-code-for-the-f28069-microcontroller

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、TI 团队

我必须使用 F28069微控制器在 SD 卡中写入一些 ADC 数据。  我找到了内部代码 ..ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\utilities\third_party\f2806x\fatfs。

我还找到了使用第三方 Fatfs 代码的 F2837x UC 的示例代码。 我使用此代码作为参考。

我在配置 SPI 与 SD 卡通信时遇到问题。 您可以建议 SPI 的配置吗?

参考:

1.  http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html

2. http://elm-chan.org/fsw/ff/doc/appnote.html

谢谢

尼蒂什·夏尔马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nitish,  

    我们正在研究这一问题,并将在3月7日星期四之前作出答复。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nitish,  

    您可以查看 C2000ware 中提供的 SD SPI 示例以供参考。 (注意:这些示例尚未针对 F2806x 进行开发、因为没有针对该器件的主动开发计划、但您可以使用 它们作为参考)

    这些示例的路径: C2000Ware_X_XX_00_00\driverlib\f28003x\examples\sdspi

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sahil:

    感谢您的支持。 通过使用第三方 FatFs Mware、我已在 TMS320F28069中成功实现了 FAT 文件系统。
    文件位置: C:\ti\c2000\c2000Ware_4_01_00_00\utilities\third_party\f2806x

    谢谢

    尼蒂什·夏尔马