This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:EMU1引脚使 CPU 进入锁定模式。

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1332133/tms320f2812-emu1-pin-causes-cpu-to-get-into-lock-up-mode

器件型号:TMS320F2812

我们如何识别处理器是否处于边界扫描模式?  我们通过2.2k 电阻器上拉 EMU0和 EMU1。  TRST 通过1k 电阻下拉。  通过1k 电阻器将 EMU1引脚接地将会"锁定"处理器。

根据数据表、EMU1引脚只应对系统产生任何影响以及 TRST 输入的上升沿和 EMU0被拉至高电平。 我们如何识别芯片处于何种模式? (PWM)外设在处于"死锁"状态时仍以其上次更新的值运行。

似乎没有任何说明边界扫描模式的文档。

感谢您 的答复、

迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    Unknown 说:
    当 PWM 外设处于"锁定"状态时,该外设仍以上次更新的值运行。

    当器件处于此状态时、仍然能够读取器件寄存器吗?  

    由于这是一款非常旧的器件、很难找到相关文档、因此我不确定是否有寄存器会显示此信息。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接 JTAG 时、我们不会使其进入此模式。 因此、没有机会读取任何寄存器。 我们在非法 ISR 服务例程中切换 GPIO、我们可以看到它有时切换 GPIO (意味着这是非法 ISR)、有时则不会(我们不确定它处于哪种模式)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接 JTAG 时、我们不会使其进入此模式。 因此、没有机会读取任何寄存器。 我们在非法 ISR 服务例程中切换 GPIO、我们可以看到它有时切换 GPIO (意味着这是非法 ISR)、有时则不会(我们不确定它处于哪种模式)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在运行期间、您能否对 TRST 信号进行示波器捕获? 它是否非常嘈杂?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以前仔细研究过 TRST、没有噪声、但没有拍照。 我甚至已将 TRST 引脚连接到 GND、仍然发生相同的情况、当通过电阻器将 EMU1引脚接地时、芯片锁定。 有时它是非法 ISR、但并不总是如此。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    如果 TRST 引脚上没有噪声、由于 TRST 被下拉至低电平、所以不会进入边界扫描模式。

    您的 F2812应用是什么? 运行一个简单示例时您是否看到同样的行为?  

    此致、

    本·科利尔