Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D, C2000WARE, SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件: C2000WARE、 SysConfig
你好。
我想问您一个关于如何将数据输入并行转换为序列的问题。

上图是 AFE5401 (TI ADC)的数据输出波形。
如图所示、信号从 D0到 D11引脚并行输出。
我想将其显示为串行信号、如 CH1 ~ CH4。
tms320f28386d 的 SYSCLK 是200 MHz、而 ADC 的 DCLK 输出(AFE5401)是1.5625 MHz。
最后、我想知道的是它是否可以作为程序在没有外部移位寄存器的情况下实施。
是否可以使用 GPIO 来实现它? 如果您告诉我实现它的各种方法、我将尝试一下。 如果您也可以提供示例、我将不胜感激。
我真希望我能得到帮助。
谢谢你。