This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:增加负载后交流波形失真

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1332895/tms320f280049c-ac-waveform-distorted-after-increasing-load

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD280049C

您好、TI 社区、

我们使用 C2000 ware 开发了高达3kW 负载的单相直流到交流逆变器、因此我们的交流波形可正常输出至1kW、 但在1.5kW 后、我们的交流波形会失真、负载不提取电流。例如、高达1kW 时、负载获取3-4安培的电流、但超过1kW 时、我们会遇到以下症状:

交流波形钳制  

DSO 上的交流输出电压增加(远远大于设定的基准电压)

3.电流不能通过负载退出。

我们的输入直流电源为420伏、基准交流输出电压为230伏、我们使用 TMDSCNCD280049C 控制卡参考设计、并且我们实现了闭环设计。

期待任何输入。

谢谢。此

 

致、 八木市
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishal

    此问题可能与您的硬件或您实施的控制方法有关。 除非我知道这是控制卡的问题、否则我不知道如何对此提供帮助。

    可以验证表达式窗口中的电流和电压读数是否 与实际值匹配。 此外、您可以根据需要检查 PWM 波形。

    谢谢

    阿米尔