This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:ADC DAC 环回寄存器与同一 ADC 引脚上的读数

Guru**** 2943300 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1332757/tms320f2800157-adc-dac-loopback-register-vs-reading-on-the-same-adc-pin

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:SysConfig

TRM 描述了 ADCDACLOOPBACK 寄存器、该寄存器可用于测量 ADCA 或 ADCC 上的 DAC 输出。  TRM 指出正在使用 DACL 引脚、因此 DACL 的引脚是否需要不受任何外部驱动才能使环回正常工作?

SysConfig 会抱怨模拟 PinMux 模块中是否未启用 CMPSS 多路复用器选择引脚。 如果我们仅将 DACL 输出用于环回、是否需要输入信号? 如果有人可以告诉我使用方框图中此输入的位置、那将不胜感激。

此外、在这个帖子中 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1313196/tms320f2800137-dac

回送寄存器根本不使用。 ADC 读作 DAC 输出、因为它们在同一引脚上。 这样做与环回寄存器之间有什么区别?

谢谢。

阿努拉格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anurag、

    利用 ADCDACLOOPBACK 功能、无需将 DACL 输出带到引脚上。 DAC 输出直接在内部模拟通道上采样。 在这种情况下、应该没有必要配置 pinmux。

    此致、
    伊袋