主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 SysConfig
迪亚尔斯、
客户反馈以下是 F2800157SPN 问题、请帮助检查。
无法成功配置 SPI、TI (C2000ware)提供的例程"spi_ex1_loopback"修改为 TI 开发板上的 SPI 主模式、然后发现 CLK 引脚为低电平、SIMO 引脚为高电平。 无法实际发送数据。 请帮助检查、甚至更好地说、已经成功配置的 SPI 例程。
2、EEPROM 调试也遇到问题、直接移植或者用例程(C2000ware)不能成功读写。 是否提供了相关的成功例程。
328034芯片程序移植至2800157芯片是否有相关指导文件
谢谢