请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
我的一个项目使用 F280025控制器。
我在1ms 的采样周期感测到整流交流电压信号(频率为100Hz)。 我需要为我的应用计算这个信号的 RMS 值。
是否有用于 RMS 计算的示例文件? 我尝试过一些数学表达式、但计算需要花费大量时间。
另外、我们如何为平方根计算启用 TMU 功能?
谢谢你。