This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:程序在使用调试器时引导、但在下电上电后不引导

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1334468/tms320f28388d-program-boots-when-using-debugger-but-not-after-power-cycle

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我一直在做一些研究、我看到其他人也有这个问题、但我尝试了其他线程中提出的所有内容、到目前为止都没有任何效果。

我使用 F28388D 开发板和 SysConfig 来配置我的项目。

我从其中一个示例工程(2838x_FLASH_cla_lnk_cpu1.cmd)获得了 CMD 文件。

F2838x_CodeStartBranch.asm 文件已由 SysConfig 生成、且具备看门狗禁用代码、该代码在调用_c_int00之前执行。

在"Project Properties">"C2000 Linker">"Advanced Options">"Symbol Management"中、正确定义了入口点:CODE_START。

我已经尝试在"Project Wizard"中刷写几个示例项目(如"dual_blinky")、当我使用调试器时、它们运行良好、但是当我对电路板进行下电上电时、它们不会自动引导。

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、SysConfig 不会生成 F2838x_CodeStartBranch.asm。 我使用了名为"empty_C28x_dual_sysconfig _cpu1"的示例工程中的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了问题。 F28388D 开发板具有几个开关来确定引导模式(S1:A 和 S2)。 将它们放在正确的位置后、DSP 能够以独立方式从闪存引导。