This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:复制安全启动

Guru**** 1120820 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1325007/tms320f28377d-replicate-secure-boot

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

大家好!  

我们将研究如何 使用  TMS320F28377D 实现电路板安全启动。

芯片未将硬件加速安全启动作为其启动 ROM 的一部分。

我们希望在软件中复制安全启动。

--

我正计划使用 C2000十六进制实用程序来创建"Golden CMAC Tag"。

在目标 DSP 侧、 我们必须计算 CMAC 标签。  

对于 TMS320F2838x、有一个具有函数(CPU1BROM_calculateCMAC (...))的库(Code_Symbols_ 52 PU32.lib) 计算给定区域的 CMAC。

我想根据 TMS320F28377D 修改此功能。 但我找不到   CPU1BROM_calculateCMAC 的源代码(...)  停止。

请帮我解决这个问题。

--

谢谢。
Mehmet.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    专家正在休假。 请期待在2月29日前得到答复。

    谢谢。此致、

    辛奇塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮我解决这个问题。

    --

    谢谢。
    Mehmet.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    无法找到  CPU1BROM_calculateCMAC (...)的源代码。

    但 我设法计算了 CMAC。

    "C2000Ware/libraries/security/crypto/c28/AES"文件夹中提供了一个库。  

    "AES_performCMAC ()"函数成功计算了 CMAC。  

    --

    我认为;使用 DCSM 和 "AES_performCMAC ()"函数就足以在 TMS320F28377D 上复制安全启动。
    但是、查看 CPU1BROM_calculateCMAC (...)的源代码会很有用  停止。

    谢谢。  
    穆罕默德  

    更新:
    "AES_performCMAC ()"函数在 TMS320F28377D 上花费3.6秒来计算 CMAC。  
    "cpu1brom_calculateCMAC (...)" 函数在 TMS320F2838x 上花费 了0.6秒来计算 CMAC。