您好!
我的客户想知道是否有任何方法可以绕过 EtherCAT 信号?
这意味着 F28388D 连接到 EtherCAT 网络、但只要绕过通信信号、端口0 IN 和端口1 OUT、EtherCAT 主机就无法检测到此 F28388D 器件。
是否 有任何软件方法可以做到这一点?
此致、
卢克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户想知道是否有任何方法可以绕过 EtherCAT 信号?
这意味着 F28388D 连接到 EtherCAT 网络、但只要绕过通信信号、端口0 IN 和端口1 OUT、EtherCAT 主机就无法检测到此 F28388D 器件。
是否 有任何软件方法可以做到这一点?
此致、
卢克
Luke、
您能解释一下其系统中 EtherCAT 连接的配置吗? 我想了解在正常运行中是如何使用两个端口的。 在大多数情况下、当客户使用两个 EtherCAT 端口时、这是因为 C2000器件位于 EtherCAT 链的中间。 如果其中一个端口无法正常工作、则链条会被断开、以便从链条的下一个部分损坏。
客户是否可以通过禁用其中一个端口来断开此链? 如果是、客户可以写入其 PHY 以关闭电源或将其复位。 这将使其无法运行。 如果您需要相关帮助、请告诉我。
此致、
本·科利尔