This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:我想通过 TMS320F28388D 协议实现 EtherCAT 通信

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1331574/tms320f28388d-i-want-to-realize-ethercat-communication-through-the-tms320f28388d-borad

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!  

我正在尝试实现 EtherCAT 通信系统、通过 充当 EtherCAT 从站的 TMS320F28388D 电路板  

我购买了一个 TMS320F28388D 板、发现了 c2000ware 目录的一些应用说明或示例、其中解释了 EtherCAT 从站代码的示例或代码。  

我是 EtherCAT 通信的新手。  

我想使用 TwinCAT 软件开发 EtherCAT 从站通信主站 EtherCAT PC。 (我还需要知道如何使用 TwinCAT 软件、但这是本线程中的另一个问题)  

是否有可在 TMS320F28388D 电路板上工作的代码示例? 如果有一些相关的参考、我将不胜感激!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的发帖。  我们的主题专家不在办公室几天、您可以期待在周四之前得到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 [Your_c2000_install]\libraries\communications\ethercat\f2838x\docs\中的 EtherCAT 用户指南

    其中将向您介绍几个不同的示例。 它还将指导您使用 TwinCAT 进行设置、所有示例都需要使用该设置。  

    祝你好运! 如果您有任何进一步的问题、敬请告知。  

    此致、

    本·科利尔