This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:EtherCAT 如何驱动同步/锁存输出或捕获脉冲?

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1334154/tms320f28p650dk-how-does-ethercat-drive-sync-latch-output-or-capture-pulses

器件型号:TMS320F28P650DK

大家好、

如何使用 EtherCAT 驱动同步/锁存输出或捕获脉冲? 您能给我一种使用它的方法吗?

--

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶鲁大学

    有关分配时钟功能的信息、请参阅 TRM 的第26.2.10.1节。 这也是  EtherCAT 的标准组成部分、因此您可以在网络上找到一般信息。

    此致、

    本·科利尔