This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:如何使用 LAUNCHXL F28P65X 上的 CLB 模拟 CCSI 总线数据传输

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1334075/launchxl-f28p65x-how-to-use-clb-on-launchxl-f28p65x-for-simulating-ccsi-bus-data-transmission

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

您好、TI 专家!

    我想使用 LAUNCHXL F28P65X 通过由 LP5891Q1驱动的3路 CCSI 总线控制三个区域的 LED 显示屏。 应如何配置 CLB?
是否有任何相关的设置示例?或者是否有任何人可以帮助我实现?

RR、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:

    这位专家今天不在办公室、他们下周还会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:

    您可以参阅以下应用手册。 示例 B 介绍了如何使用 CLB 来设计 CCSI 总线。   C2000ware 还提供了实现此示例的 F28003x 示例代码、您可以使用 SysConfig 轻松移植到 F28P65x。  

    https://www.ti.com/lit/an/sprad62/sprad62.pdf