This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:TMS320LF2407A 的新生命?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320LF2407A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1334485/tms320lf2407a-new-life-for-the-tms320lf2407a

器件型号:TMS320LF2407A

您好、TI!

我惊讶地看到 TMS320LF2407A 现在又在 TI.com 上重新供货。  我本来以为它是过时的。   

请注意、我们参与支持使用这些器件的现有嵌入式系统。  

请提供有关 TI.com 和您的经销商(例如 Mouser)继续制造和销售此器件的时间长度的更新信息。

此外、请告诉我们是否会对工具(软件和硬件)进行任何其他更新、以帮助您的客户支持使用这些器件的产品。  

正如其他人也在您的论坛上记录的那样、我们在使用可正常工作的 JTAG 调试器创建稳定的 CCS 3.3工具环境时遇到困难。   我们有一个 XDS510PP、要使用基于 USB 的 JTAG 调试器、似乎必须跳过很多路由器。   此外、还不清楚我们是否必须维护 Windows XT PC、或者 Windows 10 PC 能否拥有支持硬件调试和闪存编程的稳定工具环境。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    请提供有关 TI.com 和您的分销商(例如 Mouser)继续制造和销售此器件的时长的更新。
    [报价 userid=59775" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1334485/tms320lf2407a-new-life-for-the-tms320lf2407a ]

    此外、请告诉我们是否会对工具(软件和硬件)进行任何其他更新、以帮助您的客户支持使用这些器件的产品。  

    正如其他人也在您的论坛上记录的那样、我们在使用可正常工作的 JTAG 调试器创建稳定的 CCS 3.3工具环境时遇到困难。   我们有一个 XDS510PP、要使用基于 USB 的 JTAG 调试器、似乎必须跳过很多路由器。   此外、还不清楚我们是否必须维护 Windows XT PC、或者 Windows 10 PC 能否拥有支持硬件调试和闪存编程的稳定工具环境。  

    [/报价]

    目前对这些器件的支持很少、请参阅 [FAQ] TMS320F240/TMS320F241/TMS320F243、LF240xA/LC240xA

    请提供有关 TI.com 和您的分销商(例如 Mouser)继续制造和销售此器件的时长的更新。

    我将 就此与另一位专家进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="59775" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1334485/tms320lf2407a-new-life-for-the-tms320lf2407a ]我很惊讶地看到 TMS320LF2407A 现在又重新供货到 TI.com。  我本来以为它是过时的。   [/报价]

    该器件实际上已经处于"不推荐用于新设计(NRND)"状态一段时间、但从未处于"停产(EOL)"状态。 这意味着、器件仍在生产中。

    请提供有关 TI.com 和您的分销商(例如 Mouser)继续制造和销售此器件的时长的更新。

    目前还没有停止生产该器件的计划。 但是、这主要是为了支持现有设计、而不是设计。

    李泽贤 说:
    此外、请告诉我们是否需要对工具(软件和硬件)进行额外的更新、以帮助您的客户支持使用这些器件的产品。

    否。 工具链将不会有更新、不管是 H/W 还是 S/W。

    李泽贤 说:
    正如其他人也在您的论坛上记录的那样、我们很难使用有效的 JTAG 调试器创建稳定的 CCS 3.3工具环境。  [/报价]

    了解。 CCSv3.3是为 Win XP 环境下/针对 Win XP 环境而设计的。  

    李泽贤 说:

    Spectrum Digital 是一家制造/销售 XDS510、XS510PP+和 XDS510USB JTAG 调试探针的公司、几年前就倒闭了、尽管其中一些探针仍然可以从 eBay 等站点在线获得。 但是、Blackhawk 可能包含一些可供您使用的仿真器。 请注意、基于 Eclipse 的 CCS (v4.x 和更高版本)将不能与 LF240xA 器件一同工作。 Ditto、用于 XDS100/110/200 JTAG 调试探针。

    李泽贤 说:
    此外、还不清楚我们是否必须维护 Windows XT PC、或者 Windows 10 PC 是否可以托管支持硬件调试和闪存编程的稳定工具环境。  [/报价]

    如果能够维护工作正常的 Win XP 计算机,则不太可能遇到问题。  要使 CCS 3.3在 Windows 10上正常运行、请参阅下面有关"黑客"的文章:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_ccs33-windows10.html

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的宝贵信息。  我们已经看到至少有一个器件显然丢失了其闪存编程(某些操作码位由0返回1)。   我们是否应该认为该器件出现了故障、或者我们是否可以对其重新编程并期望再延长20年?   另外、请告诉我、我是否应该针对此问题创建新的支持帖子、或者我们是否可以在网上发布此帖子、因为它很敏感?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们是否应该考虑此设备出现故障,或者我们是否可以对其进行重新编程并预期再使用20年?  [/报价]

    在不分析器件的情况下、这是一个很难回答的问题。 有时、对器件重新编程可以使其恢复正常。 如果闪存中的位单元产生了一些问题、情况就不是这样。 遗憾的是、我们无法再对此器件执行广泛的故障分析。 如果可行/实用、我建议使用新的故障器件替换。  

    任何敏感信息都可以通过私人消息直接共享。