This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用 UNIFLASH 8.0进行代码加载和擦除时出现问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1332457/tms320f28379d-issue-in-code-loading-and-erasing-using-the-uniflash-8-0

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我将 F28379D 控制卡用于具有 Code Composer Studio12.1IDE 的项目 ,调试探针是 xds100v2。 我想使用 TI 提供的 Uniflash 8.0加载代码(即.out 文件)。 我有用于代码加载的 JTAG 接口。

1 . 在尝试检测 uniflash 中的目标器件时、我无法检测到持续显示正在加载的器件....... 我试图检测也是5分钟,但仍然没有成功。

2.尝试也手动检测器件后,我已在 Uniflash 给出的菜单中选择了 f28379d Launchpad 和调试探针 xds100v2,并尝试擦除闪存,但同样显示正在加载.........。 如下所示。

您能提出什么问题吗?

此致

安努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    1 . 在尝试检测 uniflash 中的目标器件时、我无法检测到持续显示正在加载的器件....... 我试图检测也5分钟,但仍然没有成功。

    自动检测并不适用于所有器件和连接。 通常支持更多电流使用 XDS110连接的 LaunchPad。

    Unknown 说:
    2. 尝试也手动检测器件后、我已在 Uniflash 给定菜单中选择了 f28379d Launchpad 和调试探针 xds100v2、并尝试擦除闪存、但同样地、它显示正在加载........... 如下所示。

    重现问题时、请提供 GUI 日志和 DS 日志。 有关详细信息、请参阅:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/v8_6/uniflash_quick_start_guide.html

    请参阅上述文章中名为"缺陷报告和日志记录"的部分。

    压缩生成的日志并将其附加到此线程。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我们尝试下载日志、但用于下载日志、但也显示加载4-5分钟。

    您能否确认我们是否需要互联网连接 来连接设备或下载日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们是否需要互联网连接 才能连接到设备或下载日志?

    不需要您不需要互联网访问。 GUI 日志下载应该很快发生。  您是否至少能够生成 DS 日志?