This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:我对 F2838x 芯片 USB 引导加载程序的使用有疑问。

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1334934/tms320f28388d-i-have-a-question-regarding-the-use-of-the-f2838x-chip-usb-bootloader

器件型号:TMS320F28388D

您好!

>> TMS320F28388D:在使用25 MHz 振荡器时、Windows 无法识别 USB-Boot 加载程序(单击)

通过上述布置、我确认了要使用 F2838x 芯片 USB bootloader、必须在芯片外部连接一个20MHz 时钟。

顺便说一句、在上面这个帖子中回答的以下句子中、表达式"Crystal XTAL"是否指的是20MHz 20MHz? 或20MHz 振荡器(单端模式)?

>> 引导 ROM 代码设置分频器的方式使能接收60MHz 的 USB 位时钟 20MHz XTAL

请确认。

谢谢。此致、
相一